This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:避免反射所需的最小布线长度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857858/tusb1002a-minimum-trace-length-required-to-avoid-reflection

器件型号:TUSB1002A

大家好、

我想知道在 TUSB1002A 之前、主机为避免反射需要的最小布线长度是多少? 3英寸是否看起来太短?

谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    传输线路的不匹配阻抗会 随着传输线路长度上的阻抗的变化而导致反射。  布线长度与插入损耗更相关。  

    有多种因素会导致传输线路的阻抗不匹配。 一些示例包括:

    传输线路阻抗计算错误

    传输线路没有实心接地参考平面

    传输线穿过分割平面

    传输线路通过过孔。

    谢谢

    David

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的评论!

    但我们假设阻抗匹配良好、但布线长度非常短、这是否也会导致反射?

    如果我们可以使阻抗尽可能匹配、您认为3英寸是否正常? 或者、您是否需要更多信息来确定?

    谢谢。

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    如果阻抗匹配良好、则3in 布线正常。 3in 跟踪是否存在特定问题?

    谢谢

    David