This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:3G-SDI 电缆驱动器中的 SYNC 问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858095/lmh0303-sync-issue-in-3g-sdi-cable-driver

器件型号:LMH0303

您好!

我使用 LMH0303作为3G-SDI 摄像头的电缆驱动器。 但时间到、偶尔、我会得到多幅图像、如下所示!

眼图看起来仍然很好!

原因可能是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad、

    LMH0303是一款基本电缆驱动器、其工作原理类似于50 Ω 至75 Ω 转换器。 因此、它没有叠加或更改视频的智能。 我会考虑使用 FPGA 或其他可驱动 LMH0303器件的 ASIC。  

    此致、Nasser