This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:SN65HVD230是否可以直接替换 MAX13052ASA+?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, SN65HVD251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858087/sn65hvd230-may-sn65hvd230-can-direct-replace-max13052asa

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件: SN65HVD251

你(们)好,先生  

由于客户需要降低成本,我们是否可以检查 SN65HVD230是否可以直接替换 MAX13052ASA?

                            令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    由于 SN65HVD230是一个3.3V CAN 收发器、这意味着它的主电源是3.3V、而不仅仅是 IO 电压、因此它不是一个直接替代器件。 有关 该主题的更多说明、请参阅此主题。

    SN65HVD251是一款直接引脚替代产品、但是没有+/-80V 绝对最大总线保护。 这是客户的要求吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    请求来自 Soucer、  是否有任何条件需要 +/-80V 绝对最大总线保护? 如果没有、我们可以 向客户解释如何尝试使用 SN65HVD251。

                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    某些工业应用需要高总线故障保护、但这取决于客户的需求。 如果他们试图降低成本、您能问他们可以不使用哪些功能吗? 如果它们不需要如此高的总线故障保护、那么可以使用 SN65HVD251。 也可以使用 TCAN1042、但我需要从功能集的角度更好地了解它们在应用中所需的内容。

    此致、