This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410应用

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858037/tfp410-tfp410-application

器件型号:TFP410

您好、专家、

TFP410是否是将信号从 RGB 信号传输到 HDMI 的合适器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    可以、但请注意、HDMI 流不能包含音频、且 TFP410仅支持高达165MHz 的像素速率。 支持的最大分辨率为1080p 和1920x1200 @60Hz。

    此致、

    I.K.