This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:UFP 的 VBUS 到 VDD 二极管的用途建议原理图

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853190/tusb320lai-purpose-of-vbus-to-vdd-diode-for-ufp-suggested-schematic

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320

我想知道 TUSB320数据表中图20中 VBUS 到 VDD 二极管的用途是什么? 如果您可以保证 VBUS 在器件 VDD 的安全范围内、是否确实有必要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可选二极管适用于由 Vbus 供电的应用。 如果 TUSB320由 Vbus 供电、则应使用二极管、以便 Vbus 不会被 TUSB320驱动。 这对于这些类型的应用来说是非常必要的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我有一个 Vbus 供电的 UFP 器件、其上有 TUSB320、VBUS 连接到 VDD、并且移除了 USB 电缆、那么需要使用二极管来防止 TUSB320以剩余的任何小能量对整个器件进行反向供电? 或者、这一问题来自开漏输出上拉电阻器、但在 Vbus 下降时下降得不够快吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能取决于断电情况、但更重要的是较晚的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。