This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:原理图审阅

Guru**** 2835755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853531/tusb321-schematic-review

器件型号:TUSB321

尊敬的团队:

请查看我的原理图、如果我缺少任何内容、请告知我。

模式:UFP

电流:3A,5V

谢谢!

此致

MIT Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您在 UFP 模式下使用 TUSB321、我建议使用 OUT 1、OUT 2和 ID。 将信息传递给 AP 或 MCU。 由于您位于仅 UFP 应用程序中、因此无需 R2。 该引脚控制通告电流模式(仅在 DFP 或 DRP 作为主机模式下应用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的意见。

    我在 OUT1、OUT2引脚中感到困惑、但现在已清除。

    请在下面找到更新的原理图:

    现在、我将获取 MCU 中的 OUT1、OUT2和 id 引脚、以便我们能够检测电流模式。

    我唯一的问题是、如果已启用 PD 的适配器连接到 Type-C、那么 TUSB321是否可以与其握手?

    或者我必须使用 PD 控制器。

    我只需要5V@3A (15W)。

    MIT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MIT、

    否在这种情况下、您不必拥有 PD 控制器。 如果您不确定何时选择 PD 或 CC 控制器、请查看以下链接。 是的、如果 PD 控制器通过 CC 线路连接、则仍会进行 CC 协商、但此后不会发送 PD 消息。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/843553 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。