This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261一般问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856522/tusb9261-tusb9261-general-question

器件型号:TUSB9261

大家好、使用 TUSB9261、假设我有一台 PC 连接到芯片的 USB 3侧、一台 HDD 连接到 SATA 侧。 我能否使用 ARM 内核等待从/写入 HDD 等特定命令、并在发送读取命令等情况下让 LED 执行某些操作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 《TUSB9261实现指南》第6节" GPIO 端子"中的默认 GPIO 功能。 希望这能满足您的需求。 更改此行为将需要 TUSB9261 FW 源代码、我们仅在特定情况下提供该源代码。  

    TUSB9261实现指南:http://www.ti.com/lit/an/slla315e/slla315e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以自己更改固件源代码吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我发送一个朋友请求、以便我们可以通过直接信息进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。