This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320有问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856263/tusb320-tusb320-apply-question

器件型号:TUSB320

您好:

我们在应用 TUSB320的过程中遇到了一些问题、需要询问。我们没有 EC 和电池、因此 TUSB320的 SMBus 没有主机、我们使用 GPIO 模式、因此电源适配器如何知道在 DFP 模式下输出多少伏电压?在 GPIO 模式下、 如何实现12V 电源适配器的输出。 此外、原理图中 IC 的 VDD 电源是否需要单独用作 LDO?

e2e.ti.com/.../6740.TUSB320.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮我了解一下该应用、这是 Type-C 12V 充电器吗? 根据 USB 规范 Vbus (通常被认为是充电输出线)为5V、这个电压只能通过使用一个 PD 控制器来提升。 由于使用 CC 控制器、因此在 DFP 或 DRP 模式下、Vbus 始终为5V。 TUSB320具有 I2C 接口、而不是 SMBus。 TUSB320可由 LDO 供电、前提是 LDO 可适应 TUSB320的最大电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我们已经知道设计应用错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。