This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS314:IEC 61000-4-5容差电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857951/esds314-iec-61000-4-5-tolerance-voltage

器件型号:ESDS314

您好!

我的客户在 IEC 61000-4-5上要求10kV。

ESDS314能够耐受10kV 电压吗?

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的问题- ESDS314的 IEC 61000-4-5额定值是基于42欧姆电阻网络(系统信号线路)的电流额定值、 而额定值是25A。 10kV 不是我遇到的、因为它 意味着信号线路的额定电流为~235A (42Ohm)或电源线路的额定电流为~5000A。 ESDS314无法承受的最大值。

    我们可以看到、IEC 61000-4-2中的10kV 额定值更重要、而对于 ESDS314、它的额定值高达30kV、因此这不是问题

    谢谢、

    OBI