This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:并行连接两个 VOS

Guru**** 2932190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857982/tca9617b-connect-two-vsos-in-parallel

器件型号:TCA9617B

大家好、

我了解为何两个 VOS 不能串联。 但 为什么两个 VOS 不 能并联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    在这种连接下、一个从器件不会观察到另一个从器件输出的"低"电平。  如果这对于一个应用来说不是一个问题、那么基于 SVO 的缓冲器的并行连接将是可以的。

    此致、
    最大