This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:合适的 CAN-L/H TVS

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HGV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857729/tcan1051hgv-suitable-can-l-h-tvs

器件型号:TCAN1051HGV

你(们)好

我们在 产品中使用 TCAN1051HGV、并希望在 CAN-L/H 数据线上添加一个外部 TVS、这是数据表中建议的可选附加保护。

数据表列出了以下绝对最大额定值(H 型号):

  • CAN-H / CAN-L 电压范围:±70V
  • CAN-H 和 CAN-L 之间的最大差分电压:±70V

我们需要选择 TVS、以确保不会超出最大限制、同时不会限制太大。  

STMicroelectronics/ESDCAN05-2BWY 具有以下规格(TI 似乎不生产类似产品?):

  • 双向
  • VRM:36V
  • VBR (最大值): 43.3V
  • VCL:61V
  • IPP:3A

由于钳位在61V (低于70V 的最大限值)时完全有效、这似乎提供了足够的保护级别。  

如果您能确认/取消确认这是否是合适的选择、我们将不胜感激。

谢谢

BR  

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您列出的 TVS 值看上去适用于 TCAN1051HGV 保护。 VRM:36V 低于正常工作电压、VCL:61V 具有足够的+-70V 以下缓冲器、以允许温度变化、并且器件指定8/20us 波形的值。 请注意、在设计 CAN 总线时、可能需要考虑添加的结电容。

    如果您想了解有关 TVS 二极管选择的更多信息、本应用报告介绍了许多参数:

    如何选择浪涌二极管

    如果您对您的选择还有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    非常感谢您确认电视是一款很好的配套器件!

    我们还将介绍应用手册-谢谢。

    BR  

    Christian