This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101EVM:随机 USB 十六进制错误、未连接到 Tiger 开发板

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857433/tpic8101evm-random-usb-hex-errors-and-no-connection-to-tiger-dev-board

器件型号:TPIC8101EVM

刚收到我的 EVM 套件、连接时我会遇到随机十六进制错误、并且没有连接到 Tiger 板。 我已经阅读了其他问题、似乎都需要更新 Tiger dev Board 的 FW。 如果有人能帮我解决新的固件和很好的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够打开 GUI? 打开 GUI 时是否出现任何错误。

    您是否看到虎牌上的 LED 闪烁? 您是否在 LED 旁边连接了跳线?

    此致

    Sharath。