This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:无法下载并安装 TI WDF USBUART 单个驱动程序

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857138/tusb3410-unable-to-download-and-install-ti-wdf-usbuart-single-driver

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他器件:TDC1000

我已经在 Windows 7系统上下载了 tdc1000 C2000 GUI,但无法下载设备驱动程序 TI WDF USBUART 单个驱动程序,请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行检查并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统是 Windows 7 32位还是64位?