This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:内部下拉

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857708/tcan330-internal-pull-down-s

器件型号:TCAN330

您好!

您是否有 SHDN 和 S (对于 TCAN330DCN)的内部下拉电阻值?

提前感谢!

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    对于这两个引脚、高电平泄漏电流可用于找到近似的下拉值。 由于内部这些引脚被拉至接地、并且在对引脚施加3.6V 电压时测量高电平泄漏电流、因此可使用欧姆定律来确定电阻值。 3.6V/10uA = 360kΩ μ A

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、