This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:未使用的输入端子

Guru**** 2918100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857654/tusb8043a-unused-input-terminals

器件型号:TUSB8043A
主题中讨论的其他器件:TUSB8044A

各位专家:

我对如何处理未使用的端子有疑问。 您是否会告诉您如何处理以下终端?
USB_DP
USB_DM
3. USB_SSTXP
USB_SSTXM  
5. USB_SSRXP
6. USB_SSRXM

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    对于列出的引脚、 如果未使用下行端口、则保持未连接状态。 无需额外的终端。

    请查找 TUSB8044A 原理图检查清单、作为开发跨 TUSB804xA 器件原理图的好资源。  

    http://www.ti.com/lit/an/slla447/slla447.pdf