This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 USB 转 I2C 器件

Guru**** 2761535 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857750/looking-for-usb-to-i2c-device

主题中讨论的其他器件:TUSB3410

您好,团队

我的客户希望启动一个新的触摸 LCM 项目。他们 想要找到一个将 USB 转换为 I2C 的器件、因为他们的面板是 USB2.0 接口、他们的系统是 I2C。您可以在此处提供帮助建议吗?

此致、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    请参阅 TUSB3410、因为它可以用作 USB 转 I2C 转换器、并且可能适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella

    TUSB3410是否满足其要求?  

    谢谢

    David