This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:可将2线对 DP 用于全高清

Guru**** 2932970 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857663/sn75dp139-is-possible-use-2-pair-dp-for-fullhd

器件型号:SN75DP139

设计

因为 DP 带宽高于全高清。

我是否能仅证明2线对 DP 到 全高清 HDMI 转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的需求是输出全高清/30Hz HDMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP 还是双模 DP++?  SN75DP139是一款双模 DisplayPort 输入、可实现最小化转换差分信令(TMDS)输出。 它不是 DP 到 HDMI 转换器。

    谢谢

    David