This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41:SN65LVDT41

Guru**** 2515515 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857484/sn65lvdt41-sn65lvdt41

器件型号:SN65LVDT41

您好!

我正在考虑在我的设计中使用上述器件、但我有一点疑问。 我不`m 该器件接受哪种 LVDS 电压额定值。 是否接受所有1.8 LVDS、2.5 LVDS 和3.3 LVDS? 如果是、则从数据表中的哪个位置提取此信息。 谢谢你

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke

    SN65LVDT41是一款3.3V LVDS 收发器。 请查看 VCC 电源电压的绝对最大额定值和建议运行条件。

    谢谢

    David