This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:SN75LVCP601RTJR SATA2眼图问题

Guru**** 2552150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857100/sn75lvcp601-sn75lvcp601rtjr-sata2-eye-diagram-issue

器件型号:SN75LVCP601

你(们)好,先生

客户将 SN75LVCP601用于 SATA2、但眼图测试失败。

EQ1/2为 NC、DEW1/2为0、以下是 DE1/2设置为0/-2/-4的测试结果。

那么、您对此有何评论?

PS:SATA3没有任何问题。

e2e.ti.com/.../SN75LVCP601RTJR.pptx

 

卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    SATA2波形看起来正常。  输出 DE 设置仅允许少数几种优化发送均衡的选择。  在这种情况下、DE =-2设置可提供最佳的总体结果。  尽管振幅略高于上/下遮罩面积、但我会认为该结果具有强大的系统性能。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    客户希望通过测试规格、因此您是否有任何建议将振幅 置于顶部/底部遮罩区域之下?

    BRS

    卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    无需进行器件调整即可改变总体 VOD。  如果您使用同轴电缆连接到示波   器进行测量、我会尝试连接多对电缆、以便在示波器输入之前略微增加损耗。  

    此致、

    Lee