This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:关于未使用的引脚处理

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857564/max3243-about-unused-pin-handling

器件型号:MAX3243

你(们)好

我的客户有疑问。

客户仅使用 DIN1和 DOUT1。
在这种情况下、DIN2 ~ 3和 DOUT2 ~ 3是否开路存在任何问题?
还是应该将 DIN2 ~ 3连接到 GND?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好将未使用的 DIN 端口连接为高电平或低电平、以便它们在已知状态下偏置。  未使用的 DOUT 端口可保持悬空。

    此致、
    最大