This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:如何微调眼图

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853478/ds160pr410-how-to-fine-tune-eye-diagram

器件型号:DS160PR410

您好!

我们的测试目前在眼图中失败。 报告附后。 您能否告知您是否有任何对 VOD、直流增益和 EQ 进行微调的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    除了此帖子中显示的眼图之外、是否还有其他附件(报告)?

    您是否会分享 此测试中选择的 DS160PR410 VOD、直流增益和 EQ 设置?

    我们建议设置 VOD = 0dB 和直流增益= 0dB。  CTLE/EQ 增益应根据通道损耗进行设置。  PCIe Tx 和 DS160PR410 RX 之间的通道损耗是多少?

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    抱歉。 添加报告。

    我们的设置为 VOD=0dB、直流增益=0dB、EQ =索引2。 我们将尝试您的建议。 感谢 you.e2e.ti.com/.../191031_2D00_01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    您还可以尝试将直流增益提高到+3.5dB。  如果此增加导致 PCIe 预设测试出现问题、则可以通过将 VOD 设置为-1.6dB 来降低振幅。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    我能否确认 在 PCIe 链路未建立时 DS160PR410可以重复信号?

    BR

    稻田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paddy、

    DS160PR410是一款完全符合 PCI-SIG 标准的线性均衡器/转接驱动器。 它不会中断 PCIe 链路训练、也不会造成互操作性问题。  它位于 PCI-SIG 集成商列表中。

    此致、

    Davor