This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522PEVM:USB 3.0转接驱动器-未记录功能?

Guru**** 2930510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522PEVM, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857323/tusb522pevm-usb-3-0-redriver---not-documented-function

器件型号:TUSB522PEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

您好!

我的客户希望使用此器件、并有以下问题:

数据表中有引脚7和24、它们被描述为 NC (未连接)。但在评估模块中、TUSB522PEVM 是连接的引脚

引脚7 = MODE

引脚24 = RSVD1

  数据表或 EVM 文档中未介绍 MODE 或 RSVD1功能。

 我在文档中缺少的内容是说明,如何将此转接驱动器切换到合规性测量模式。 这可能可以通过 MODE 引脚7来实现。 但是、TI 文档中根本没有…说明这一点

此致、Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    Mode 和 RSVD1接头与之前的设计相比保持不变。 对于 TUSB522P、数据表中的引脚说明是正确的。 TUSB522P 的兼容模式是内部状态机的分离模式、无需外部引脚搭接设置。 您正在进行哪种测试? 我可能能够提供一些指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的快速响应!

    我向客户转发了该反馈、必要时予以跟进。

    此致、

    Marion