This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:下行端口未#39;t 下降至低电平

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A, PCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857085/pca9543a-downstream-port-don-t-fall-low

器件型号:TCA9543A
主题中讨论的其他器件: PCA9543A

你好。

我使用 TCA9543A 进行设计、但它不起作用。

上行端口为1.8V 总线。

下行端口是3.3V 总线。

VCC 首先连接3.3V、现在连接到1.8V。
(我遵循图16、但它不能解决 Vpass 电压问题)

其他上行端口设备工作正常。

当我写入 TCA9543A 时、我可以获得 ACK、我可以读取我写入的内容。

但下游不起作用。

我想我在通道启用后发送 I2C_START、下游将会 SCL、SDA 保持低电平。

但它不是。 始终保持高电平。

我假设上拉分辨率错误、因此我更改 了1K、2.2K、3.9K、10K。 但仍然很高。

如果您有什么想法、请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错过了输入 PCA9543A。  这意味着 TCA9543A

    我上传了我的 sch。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jaekyung、

    您还能上传 TCA9543A SDA/SCL 的示波器截图吗?您还能上传其中一个下游时钟通道应该被启用吗?

    我想看到一个 I2C 事务、在该事务中、您对 TCA9543A 执行写入和读取操作。

    通常、当我们看到这样的问题时、这是因为客户在执行写入以启用通道后不会发出停止条件。 我们的器件需要看到这一点才能启用通道。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、Thnak 您的回复。

    我检查了 i2c_stop 条件并找到了我的故障。

    在修复我的故障后、它运行良好。