This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:DSI 转 RGB888或 YCbCr 桥

Guru**** 2561200 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1, DS90UB941AS-Q1, DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856897/sn65dsi83-q1-dsi-to-rgb888-or-ycbcr-bridge

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB941AS-Q1DS90UB926Q-Q1

大家好、

我正在寻找一种从 DSI 桥接至 RGB888或 YCbCr 的方法。

我在汽车产品中找不到它。

我发现 SN65DSI83-Q1可以从 DSI 桥接至 LVDS、因为我认为使用多个芯片可能会实现这一目标。

是否有器件将 LVDS 转换为 RGB888或 YCbCr?

如果 可能、YCbCr 更可取。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    最好将 FPD-Link 解决  方案与 DS90UB941AS-Q1 + DS90UB926Q-Q1搭配使用、以满足您的应用需求。 如果您对该解决方案有进一步的疑问、我将把此主题移至正确的部分。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、I..K.San、

    感谢你的答复。

    我理解您的建议。

    我有一个问题。

    该设置是否支持从输入到输出的480i?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki、您好!

    是的、它应该支持标准480i 分辨率。 只需确认视频的像素时钟大于25MHz。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey-San、

    感谢您的快速回复。

    我对它进行了下斯坦。

    此致、

    Tomoaki Yoshida