This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:PHY 地址:4位[3:0]或4位[4:1]或5位[4:0]?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856265/dp83849i-phy-address-4bit-3-0-or-4bit-4-1-or-5bit-4-0

器件型号:DP83849I

您好!

 

关于 DP83849I 上的 PHY 地址、我的客户提出了一个问题。

(问题)

数据表中将 PHY 地址寄存器描述为4位和5位。

例如、第62页中描述的是4位[3:0]、而第77页中描述的是5位[4:0]。

此外、第10页将其描述为4位[4:1]。

哪一项是正确的、4位[3:0]或4位[4:1]或5位[4:0]?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    第62页上有错误。

    第77页和第10页正确。

    PHY 地址是位[4:0]。 位[0]取决于端口、即端口 A 为0b0、端口 B 为0b1

    第10页介绍了如何根据自举选择位[4:1]。

    在第77页、该域是位[4:0]、与第10页匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross

     

    感谢你的答复。

    我有更多的问题。

    (1)当 PHY 地址自举引脚设置为“0000”时,

    端口 A 地址捆绑了00000 (0h)、端口 B 地址捆绑了001 (1h)。

    在这种情况下、端口 B 地址会自动捆绑。 (作为端口 A 地址+1)

    我的理解是正确的?

     

    (2)关于 PHY 地址寄存器的位0 (第77页)

    此值固定为零,用户无法更改。

    (无论位0值如何、端口 B 地址都捆绑在端口 A 地址+1上。)

    我的理解是正确的?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross

     

    您会告诉我有关我的问题的当前状态吗?

    (PHY 地址寄存器的位0 (第77页))

     

    此致、

    TAO_2199