This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:HD3SS6126是否支持10G USB3?

Guru**** 2528430 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856327/hd3ss6126-did-hd3ss6126-support-10g-usb3

器件型号:HD3SS6126

您好、先生、

 我们的 HD3SS6126是否支持10G USB3? 如果没有、我们是否有10G USB3 + USB2多路复用器解决方案?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以支持10G USB3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    客户和我已在 USB 转接驱动器和多路复用器目录中查看 TI.com。 显示 HD3SS6126仅支持5G、需要您的帮助才能再次确认。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中明确提到的可支持10Gbps。 3dB BW 超过10GHz。