This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:DS90UB926或 DS90UB925,适用于?

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855374/ds90ub926qsevb-ds90ub926-or-ds90ub925-which-is-suitable-for

器件型号:DS90UB926QSEVB

您好:

功能描述:
在上图中、视频设备是视频输出设备、显示设备是视频接收设备。 现在、我们需要制作一个器件来在视频和显示之间收集视频数据。 根据此功能、设计了上图中的图1和图2。 这两种方案的主要功能如下:
接收 fpdlink III 信号、将该信号分配给外部端口、并将接收到的 fpdlink III 信号收集到 FPGA 中。 FPGA 需要完成从 RGB 到 YUV422的数据转换、然后通过芯片将 YUV422数据转换为 MIPI csi2信号输出。

根据该函数、有两种方案、图1和图2。 但现在存在以下几个问题:
使用图1方案、请推荐哪种 TI 芯片型号符合"哪种芯片"的某些功能。 (最好采用此方案)
采用图2方案、926和925配置为中继器模式。 如何配置这两个芯片的 I2C 寄存器由于整个视频已通过926和925进行传输、传输过程为925 -> 926 -> 925 -> 926。 整个设计目的是透明地收集数据。 什么是 I2C 的良好处理方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    图2对于您尝试实现的函数而言更可行。 I2C 可以设置为使用"从器件地址"和"从器件别名"寄存器通过前926。 这样、中点看起来对源是透明的。 有关从地址和别名的配置、请参阅寄存器0x08-0x17。 您还可以查看此应用手册、了解 FPD-Link 的 I2C 寻址。 同样的概念也适用于926/925: http://www.ti.com/lit/an/snla222/snla222.pdf

    该系统的 PCLK 速率是多少? 您需要格外小心的一点是926中 RGB 扇出的高速连接。 您必须格外小心、以确保将进入两个接收器件的 RGB 引脚输出上的残桩降到最低、否则 SI 可能会降级。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    传输过程为 A (925)->B (926)->C (925)->D (926)。 选择哪个芯片来配置"从地址"和"从别名"寄存器?   A 或 B 或 C 或 D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

     像素的分辨率 为1280 x 1024、帧速率为60Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    从 ID 将与第二个925相关联、从而允许 I2C 从输入(未显示)上连接到前926的 SOC 通过 FPD-Link III 连接、并从前926输出到第二个925。

    配置连接到输入端的前925 (未显示)时、远程 ID 将是前926的 ID、从 ID 将是后925的 ID。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    传输过程为 A (925)->B (926)->C (925)->D (926)。 但 A 和 D 不是我的设备。 正如您说过的、我如何实现此功能?  图1更适合我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果您连接到图中前926上的本地 i2c:

    在这种情况下、您无需使用从设备、只需使用远程设备即可。  图926至925。  如果您有要连接到925上 i2c 的器件、则可以为其提供 slaveID 或启用直通 i2c。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    只需在此处添加、上面的最新注释用于假设为静态设置的初始器件启动、当您不控制初始925或926时、但两个器件的初始启动都是已知的并且是静态的。  如果未根据设置配置直通和从设备、则可能需要额外的 MCU。

    如果系统将是动态的、或者需要在模式和自举设置之外对解串器进行额外配置、请提供有关它将连接到的系统的更多信息。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

        也就是说、只要我将第一个926 (B) 和第二 个925 (C)配置为直通模式、我就不需要通过 I2C 配置926和925?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    将在此处使用粗制 ASCII ART 表示法进行描述:

    (1)<-- FPDIII-->(2)<=IMG==>(3)<--FPDIII-->(4)
    ^μ A ^μ A
    _________________________________ |
    |
    五
    MCU
    

    (1)和(4)是您无法控制的原始串行器和解串器。

    (2)和(3)是将使用的解串器和串行器

    1) MCU 通过(2)和(3)连接到 I2C 总线、并将用于配置(2)和(3)

    2) MCU 将启动(3)并确定(4)的 I2C 地址并配置(3)。

    3) MCU 将启动(2)并确保(2)的地址与(4)或(3)不相同。   

    4) MCU 将在(3)和(2)上启用 I2C 直通。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    你的回答很清楚。

    谢谢你。