This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:断路器功能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857348/tps25820-circuit-breaker-function

器件型号:TPS25820

大家好、我的客户使用 TPS25820、希望能够在过载情况下真正断开电路。

它们在 USB C 音频附件端口中使用它。

"电流限制功能"是否能够真正实现硬中断、或者是否需要外部负载开关?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    感谢您的联系。 我将与 PI 团队启动一个电子邮件链、以便在内部对此进行更深入的讨论。 感谢您的支持!

    此致、

    Paul Kundmueller