This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:CAN#39;t 通过 SPI 与器件通信

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856909/tic12400-q1-can-t-communicate-with-device-via-spi

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TM4C1290NCPDT

尊敬的先生/女士:


我正在使用 SPC560B 系列微控制器并尝试通过 SPI 发送32位信息。  但遗憾的是、从器件(TIC12400QDCPRQ1)无法接收任何信息。  是否有任何软件代码示例可用于启动器件。  我确保我也在其他引脚上进行了必要的配置。

请在这方面帮助我。

此致、

Prashanth Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahanth、

    很难说出出现了什么问题、但您能否将您的设计与我们的设计进行比较?  http://www.ti.com/tool/TIDA-01237

    TI 资源中有几个 SPI 示例代码、但与 MCU 的兼容性可能有所不同: http://dev.ti.com/tirex/explore?search=SPI

    请告诉我们这是否能解决您的问题。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ambroise:


    非常感谢您的建议。

    我已经向我的设计团队转发了硬件更改。

    在软件源代码方面、我们推荐了一个与我们的 MCU 接近兼容的 TI MCU 器件型号、以查看示例代码。


    MCU 详细信息:

    制造商:ST Microelectronics

    器件型号:SPC560B60L5

    内核:Power PC e200z0h (32位架构)

    速度:64 MHz

    代码闪存:1MB

    数据闪存:64 KB

    SRAM:80 KB

    MPU:8个入口

    期待您的回应。

    此致、

    Prashanth Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

     虽然不完全匹配、但 TM4C1290NCPDT 是相当的。

    您可以在此处找到 SPI 代码:

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Ambroise