This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:高电流消耗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857024/tca9534-high-current-draw

器件型号:TCA9534

您好!

我已经组装了一个具有 TCA9534的电路板、当我用2.85V 为其供电时、该器件会将电源电压拉低至0.95V。 我可以确认 TCA9534是问题所在、因为它会受到触摸的影响而变得很热、并且没有其他器件连接到2.85V 电源轨。 数据表中未指定任何有关悬空引脚的信息、并且我当前使 INT 和其中一个端口引脚悬空-这是不是问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mguirg、

    您说的是、当您为器件通电时、您看到电压下降到~1V? 还是在您为其通电之后进行了 I2C 事务?

    您能否在 Vcc 为 GND 时提供其范围、然后在通电时提供其范围、然后在 Vcc 降至~1V 时提供其范围?

    这是否仅发生在一个设备上、或者您是否更换了该设备、然后再次通电并发现了相同的问题?

    2.85V 的电源是什么? LDO、开关稳压器? 实验室电源?

    一个悬空输入导致这种压降和温度变化似乎非常不寻常。 我已经看到一些浮点引脚消耗了 mAs 的电流、但您的情况似乎是短路。

    我可以想到的另一种可能性是、您将器件焊接在180度的位置、从而使 GND 位于 Vcc、Vcc 位于 GND、并且您将对器件的内部体二极管进行反偏置。 请仔细检查器件的引脚1是否正确连接。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的答复。  

    上电后、器件立即降至1V。 它由一个设计为输出250mA (TPS727285DSER)的 LDO 供电。 附件是上电顺序的屏幕截图。

    我尚未尝试更换部件、但可以这样做、并告诉您是否可以解决问题。 Vcc 和 GND 似乎未短路。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了该器件、现在我不再看到高电流消耗、电压稳定在2.85V。 感谢你的帮助。