This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:当 UART 到 CAN 通信时、UART 数据环路会备份到 RX。

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856417/sn65hvd230-while-uart-to-can-communication-uart-data-loop-backed-to-rx

器件型号:SN65HVD230

您好、先生、

我们将 SN65HVD230 CAN 收发器用于我们的应用、在这里、无论从 MCU 传输到 TXD 的任何数据、当 SN65HVD230 IC 的 RX 引脚被负载或空闲连接时、同样的数据也会从该引脚中得到反映。

  • CAN H 和 CAN L 波形是完美的。
  • 使用分裂端接方法。
  • 分裂端接的共模未与 Vref 引脚连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    这是预期行为。  CAN 收发器的 RXD 引脚将始终向控制器报告总线状态(显性或隐性)、无论总线是由于自身 TXD 上的活动而驱动还是由于其他节点驱动。  CAN 协议要求这样做以实现正确的仲裁和错误监控。  请告诉我这是否不清楚或没有回答您的问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 MAX、

    我从你的回答中很清楚。 您解释得非常好。

    谢谢  

    Vignesh.M