This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:不能n´t 工作

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856885/tusb2077a-doesn-t-work-properly

器件型号:TUSB2077A

您好!

我使用 TUSB2077APTR 设计 USB 集线器、原理图如下。

我的功能有问题。 首先,我没有15k 的上拉电阻,100nF 的电容器连接到 nRESET 引脚的 GND ->断电后没有复位。 LED D9 (运行)亮起、D8 (未禁用端口)、但 D5和 D3亮起-> PWRON 端口为高电平(关闭电源)。

然后、我将15k 电阻器连接到3V3、将100nF 电容器连接到 GND 到 nRESET、TUSB2077似乎处于未激活状态。 只有 D3、D5、D7 LED 指示灯亮起不良。

问题可能出在哪里?

原理图切断:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 主机是否看到 TUSB2077A 并进行相应枚举? 您能否提供上电、3.3V 和复位的示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应、

    它现在工作了、修改后、我使用外部电源对集线器进行了测试。 我给计算机通电、它工作正常。 仅绿色 LED 亮起、并且集线器根据系统信息正确枚举。

    再次感谢您、此致 PetrJ。