This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:SNB60006PW 上未使用的 I/O 引脚

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856738/tca9535-unused-i-o-pins-on-snb60006pw

器件型号:TCA9535

大家好

SNB6006PW 中有一个问题、而不是 TCA9535问题。
SNB6006PW 是一款仅限日本娱乐的 IC。
由于它靠近 TCA9535 IC、我将提出一个问题。


 SNB60006PW 上未使用的 I/O 引脚是否需要上拉和下拉电阻?

在 TCA9535中、数据表中给出了以下说明。

TCA9535数据表 第3页
"(1) kΩ 端口未使用、则必须通过中等值(约10k Ω)的电阻器将其连接到 VCC 或 GND "


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    我不熟悉 SNB6006器件。 最好向该器件的制造商询问更准确的答案。

    不过、我可以提供有关浮点引脚的评论:

    如果引脚是输出、通常可以将其保持悬空、但如果引脚是输入、 切勿将其悬空、因为如果输入是 CMOS FET 的栅极、浮动输入允许输入可能悬空至部分导电状态。 这会导致击穿电流、从长远来看、对于器件而言、这可能会导致故障。 该器件还会出现额外的泄漏电流和不必要的功耗(对于电池应用很重要)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好、Bobby

    SNB60006PW 是 TI 产品。

    我想以私人消息的形式发送 SNB6006PW 数据表。
    请允许私人消息。
    请再次检查未使用的 I/O。

    此致、
    石田山