This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001

Guru**** 2535160 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856592/xio2001-xio2001

器件型号:XIO2001

如果 XIO2001上的 PCI 锁引脚保持悬空而不是被拉高、我会看到什么可能的故障?  是否会导致无法识别网桥 PCI 侧的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    XIO2001 LOCK 引脚需要一个符合 PCI 规范的上拉电阻器。  如果保持悬空、则可能 会因系统噪声而切换。  如果 LOCK 引脚不可控制地切换、则可能会导致协议错误和系统故障。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果始终将浮动锁定引脚视为低电平、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它仍可能导致协议错误和系统故障。  需要一个到 VCCP 的已批准 PCI 总线上拉电阻器来保持 LOCK 信号不悬空、即使它未连接到总线上的器件。

    此致、

    Davor