This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:不使用 GPIO1和 GPO2时

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856820/tcan4550-q1-when-not-using-gpio1-and-gpo2

器件型号:TCAN4550-Q1

大家好、

在 TCAN4550-Q1中、如果未使用 GPIO1和 GPO2引脚、 建议对这些引脚使用什么? 浮动是可以的吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    一般来说、可以将未使用的输出引脚保持悬空。  但是、您不希望使输入引脚悬空、因为当引脚处于高阈值和低阈值之间的中间状态时、会产生过多电流。

    GPO2始终是一个输出引脚。  GPIO1引脚默认配置为 GPO (通用输出)。  如果 GPIO1引脚在任何时候都未配置为输入、并且保持默认输出模式、则可以将这两个引脚保持悬空。  如果有可能、GPIO1引脚可能会被配置为配置的输入、但仍不会被使用、 然后、您可能需要在此引脚上放置一个高值电阻器、例如10k 或100k 上拉或下拉电阻器、作为预防措施。  但是、确保该引脚始终设置为配置寄存器中的默认值也是可以的。

    此致、

    Jonathan