This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:CC 故障时的 ESD 二极管

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856407/tps25821-esd-diodes-at-cc-fail

器件型号:TPS25821
主题中讨论的其他器件:TPD6S300ATPD2S300

我们检查 CC 处的 ESD 二极管(GND/USB-VBUS)是否确实导致了问题。

我们切断了 CC 和 ESD 二极管之间的线路。 通过此更改、我们现在运行了多个板。 CC 没有问题。

如果我们在其中一个电路板上连接 ESD 二极管、再次连接到 CC、芯片/CC 引脚被损坏。

我们希望了解这种行为、以便在测试过程中出现 ESD 问题时能够添加 ESD 保护。

谢谢 Christoph