This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:输出电压(-Vout)

Guru**** 2535790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850546/dp83620-output-voltage--vout

器件型号:DP83620

您好!

 我们正在尝试100MMBase-TX 的合规性测试。 但是、"输出电压(-Vout)"测试在我的电路板上失败。

 测得的值与负电压略有不同。 其他测试通过。

 是否有用于调节 输出电压的寄存器?

此致、
肯什

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    没有用于调节 VOD 的寄存器控制。

    但是、该器件是针对裕度而设计的。 我感到惊讶的是,它没有通过。

    您可以将原理图发送给我吗? 此外、请告诉我您是如何进行测量的。

    您使用的是电缆吗? 多长时间? 您是否使用100欧姆端接板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我无法在此处发布电路和布局信息。 因此、我将联系 TI 的本地 FAE。

    谢谢你。

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我是否可以更改外部偏置电阻器值以调整 VOD?
    要更改电阻器值、可以将波形移至测试条件的中间位置。  而且、这似乎已经解决了问题。

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

     我正在等待您回复  更改外部偏置电阻器值的问题。

     请评论我的解决方案。

    谢谢、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    你有什么意见吗?

    谢谢、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    如果您如前所述调整偏置电阻器、则可以更改驱动器摆幅。

    偏置电阻器设置电流模式线路驱动器的电流镜。 如果您增大电阻、您应该会看到随着电流减小、摆幅减小。 电阻时的反向电压。  

    您必须更改电阻器以使其通过多远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    当我尝试5.08kΩ(并行连接)时、我能够测量规格中心的位置。

    谢谢、
    肯什