This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111应用问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852397/ds110df111-ds110df111-application-question

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的团队:

客户在使用 DS110DF111时有一些问题。 您愿意提供一些建议吗?

如何查看眼图监视器的结果? I2C?  

2.应用情况是 NXP MCU-XFI<-->重定时器<--> SFI-SFP+。 没关系吗?

3. 当 DS110DF111与 SFP+连接时、SFP 模块内部仍有耦合电容器、IC 是否需要再次添加耦合电容器? 该 IC 的设计指南添加了电容器。  

谢谢。

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的输入如下。

    1. 如何查看眼图监视器的结果? I2C?  
    • 没错。 请参阅下面的过程
    • 应用情况是 NXP MCU-XFI<-->重定时器<--> SFI-SFP+。 没关系吗?
      • 是的。 TI 重定时器支持 XFI 和 SFI 接口
    •  当 DS110DF111 与 SFP+连接时、SFP 模块内部仍有耦合电容器、IC 是否需要再次添加耦合电容器? 该 IC 的设计指南添加了电容器。  
      • 当重定时器连接到 SFP+模块时、无需额外的外部交流耦合电容器、因为 SFP+模块已经有电容器
      • 当重定时器连接到没有集成交流耦合电容器的芯片时、需要在系统板上实施外部交流耦合电容器

    绘制眼图

    眼图张开度监视器能够绘制均衡但非重定时的眼图、以表示进入 CDR 块的信号质量。 此功能对于诊断严重信号完整性错误非常有用。 EOM 生成的眼图不能用于将性能外推至超过1e-7的误码率

    EOM 根据64 x 64矩阵生成眼图。 矩阵中的每个电网空间都包含一个16位字、该字表示传入数据流达到特定相位和电压电平的次数。 EOM 通过记录每个相位和电压组合的总命中计数对传入数据流进行欠采样、每次一个电网空间。

    要将 EOM 配置为绘制眼图、有时称为快速眼图捕获、请使用以下寄存器。

      • 步骤

        寄存器[位]

        说明

        1

        0x3E[7]

        0

        禁用锁定 EOM 锁定监控

        2.

        0x2C[6]

        0x11[7:6]

        0

        2'b xx

        将所需的 EOM 垂直范围设置为2'b xx

        3.

        0x11[5]

        0

        打开 EOM 电源

        4.

        0x24[7]

        1

        启用快速 EOM

        5.

        0x24[0]

        0x25

        0x26

        1

        当24[0]为1时、开始从64 x 64数组中读出、丢弃前4个字节
        该位会自行清除。

        6.

        0x24[0]

        0x25

        0x26

        1

        继续读取信息,直到64 x 64阵列完成。

        7.

        0x3E[7]

        0x2C[6]

        0x11[5]

        0x24[7]

        1

        1

        1

        0

        将 EOM 返回到其原始状态。 撤消步骤1-4

         

        从眼图张开度监视器(EOM)记录的数据从(X、Y)位置(0、0)开始、然后继续到位置(0、63)。 接下来、Y 值复位为0、X 值递增。 重复此过程、直到读取整个64 x 64矩阵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PC 上是否安装了用于显示眼图的工具? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TI 有一个软件 GUI、使用户能够绘制重定时器输入眼图。 请参见下面的。

    • 首先、您应该下载 SigCon Architect 主安装程序并在 PC 上运行它。 请参阅下面的 TI.com 链接
    • 然后、您需要下载10G 重定时器 GUI 配置文件(请参阅上面 SigCon Architect 页面上的下载链接)并在 PC 上运行相关的可执行文件。
    • 有关其他信息、请参阅重定时器软件用户指南

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    ?通道的 DS110DF111 XFI/SFI 信号可支持的损耗量 Δ I
    DS110DF111输出通道的 XFI/SFI 信号可支持的损耗?

    松林仁
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • DS110DF111自适应 Rx EQ 可在5.65GHz 下提供高达34dB 的升压
    • DS110DF111可调节 TX 去加重功能可提供高达12dB 的升压

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于软件工具,在 PC 中安装软件后,我们是否需要适配器(USB 到 i2c) 连接到 i2c 总线? 在我的设计中、我具有以下连接 NXP -重定时器- SFP+、并具有 i2c 连接。 我想使用软件工具通过从电路板捕获数据来绘制眼图。 请在此处提供建议

    --

    Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使用当前的 TI SigCon Architect 软件 GUI、您需要使用 TI USB2ANY 适配器通过 I2C 连接重定时器。 有关产品和订购信息、请参阅以下链接:

    http://www.ti.com/tool/USB2ANY

    您可以 通过以下链接参考 TI 重定时器 EVM 用户指南。

     http://www.ti.com/lit/ug/snlu142a/snlu142a.pdf

    因此、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    帮助确认是否可以实现以下应用。请参阅随附的应用场景图片:10G BASE KR 至 SFI。
    如果可以这样使用、是 要 配置的重定时器芯片寄存器、以选择物理接口 SFI 和10 base KR

    松林仁
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS110DF111确实支持此应用案例。 没有需要应用于重定时器的特定于 KR 或 SFI 的设置。 用户只需将重定时器设置为10.3125Gbps CDR 速率即可。 此外、我建议使用调整模式2 (即启用 DFE)。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师