This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:115200bps 内的最大存根长度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, SN65HVD72, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855979/sn65hvd75-the-maximum-stub-lenght-in-115200bps

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件: SN65HVD72THVD1410

您好!

  我对 SN65HVD75的存根长度有疑问。 在应用中、我将 通过 RS485总线并使用 SN65HVD75 收发器连接8个器件。 应用中的波特率为115200bps 。  存根长度为0.4m。 我在 数据表中看到了 SN65HVD75的要求值为0.05m、因此我想知道最大存根长度为0.05m、这是    收发器以20Mbps 或任何较慢波特率运行时的基本条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey、

    数据表根据器件的上升/下降时间(tr、tf)定义了最大存根长度。 由于该值与驱动的数据速率无关、因此更改波特率将不允许较长的子长度。 为了增加系统的合适残桩长度、可以使用上升/下降时间更长的驱动器。 同一数据表中列出了 SN65HVD72、其最大存根长度为7米。 THVD1410是 SN65HVD72的推荐替代器件、具有相似的上升/下降时间特性。  

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

       感谢 您的回答。  另一方面、如果使用较低的速率、信号的反射或劣化对信号完整性的影响是否很小? 因为在某些应用中、我还会将波特率提高到921600bps、但使用点对点连接。因此、我不想更换收发器来简化制造。您能给我一些建议吗?

    此致。

    能量收集器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey、

    对于这些反射对低频信号的相对影响、您是正确的。 由于存根导致的总线上的反射和振铃可能会在转换附近导致接收器中出现毛刺脉冲。 根据控制器的特性、这些干扰可以被过滤或忽略。 只要位转换附近的潜在干扰的额外边缘不会对您的系统造成问题、我不认为具有此类残桩将会是一个问题。

    数据表上的存根计算也非常保守。 您可能还需要在存根节点上包含一些高阻态端接、以减小这些反射的幅度。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

        感谢您的回复、我回答了。

    此致、

    能量收集器