Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111
尊敬的 TI 员工:
对于 DS110DF111和 DS110DF125、您能否针对以下列出的 VCO 数据速率提供验证和/或推荐寄存器设置?
对于 PPM Delta 寄存器的寄存器设置、是否有任何通用指南? 建议值从0xCC 变为0xFF
寄存器分频 VCO (GHz) 组0 组1 PPM 增量
0x2F 比率 组0 组1 0x60 0x61 0x62 0x63 0x64
------------------------------------------------------------------
0x06 8 1. 1.25000 10.31250 0x90 0xB3 0x90 0xB3 ?
0xE6 1 1 9.95328 9.95328 0xC4 0xB1 0xC4 0xB1 0xB1 ?
0xE6. 1 9.83040 9.83040 0x26 0xB1 0x26 0xB1 ?
0xE6. 1 10.709225 10.709225 0x8B 0xB5 0x8B 0xB5 ?
0xE6. 1 11.049107 11.049107 0x3E 0xB7 0x3E 0xB7 ?
0xE6. 1 11.095730 11.095730 0x7A 0xB7 0x7A 0xB7 ?
0xE6. 1 11.270089 11.270089 0x59 0xB8 0x59 0xB8 ?
0xE6. 1 11.317642 11.317642 0x96 0xB8 0x96 0xB8 ?
0xE6. 1 1. 10.13760 10.13760 ? ? ? ? ?
0xE6. 1 10.51875 10.51875 0xC4 0xB1 0xC4 0xB1