This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:最大额定电流。

Guru**** 2506865 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856587/lmh0341-maximum-current-rating

器件型号:LMH0341

您好!

我对 LMH0341的最大额定电流有疑问。 在数据表中、它指定了在环通关闭时、3G 中2.5V 电源的最大值为77mA、而在环通关闭时、3.3V 电源的最大值为120mA。

这些值是否绝对不能超过? 或者、在设计电源电路时、电流是否存在一定的回旋余地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    根据器件的特性、这些是最坏情况下的功耗。 在检查不同器件的温度和电源后、这些是您可以预期的最坏情况下的功率。 根据特性、功耗不会增加到超过这些值。 您可以使用这些数字进行最坏情况下的功率分析。