This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:MIPI 流上的数据标签

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856585/sn65dsi84-data-tag-on-the-mipi-stream

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DS90UB941AS-Q1

该规格显示 SN65DSI84需要输入端的 RGB888 (或 RGB666、格式与 RGB888类似)。 问题是它实际上是否查看 MIPI 流上的像素类型标签?

如果数据标签是它所不期望的标签、例如 YUV422、会发生什么情况?

它是否仍会像 RGB888一样传递数据?

或者它会关闭还是执行意外操作?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    如果数据类型不是 RGB888或 RGB666、则将忽略该数据类型、DSI84将不会传递该数据类型。

    DSI84不支持 YCbCr 4:2:2、但 DS90UB941AS-Q1支持此格式的直通。

    此致、

    I.K.