This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:我们是否在 BGA 封装中具有 mipi 转接驱动器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856285/sn75dphy440ss-do-we-have-mipi-redriver-in-bga-package

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

我的客户正在使用手机、需要 mipi 重定时器或转接驱动器、每通道1.5Gbps。 我们有 phy440、他们查看了 TI.com 上的规格、因为其性能正常、但封装为 QFN。 因此、他们询问我们是否有制定 BGA 版本的计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们现在没有计划。