This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297 RSV 引脚:EVM 的引脚10连接到接头?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856532/lmh1297-lmh1297-rsv-pins-evm-has-pin-10-connected-to-header

器件型号:LMH1297

大家好、我将在下一个设计中使用 LHM1297、我将查看 LMH1297和 EVM 的数据表。 两者都说使 RSV 引脚保持悬空、但在 EVM 的第21页上:

它们将 RSV1引脚10连接到接头。  

我应该怎么做?

尊敬的、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请将此引脚保持悬空。 这用于内部 TI 测试。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 祝你度过美好的一天! 我非常感谢 TI 的出色技术支持。