This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:告示板触发事件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDJ, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856322/tps65987ddj-billboard-trigger-event

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件: TUSB8044A

大家好、

我的客户正在将我们的 TPS65987DDJ 与 TUSB8044A 搭配使用。

他想知道、在什么情况下、PD 控制器是否会触发告示板事件?

谢谢、

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SK、

    如果无法进入交替模式、或者在 Intel VID 配置寄存器中启用了 ANMinPowerRequired 字段、并且连接的源无法根据 MinPowerRequired 配置提供足够的功率、则会触发告示板 GPIO。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、

    与客户进行了讨论、他提到、即使他们使用 C 型连接来从显示器的 C 型端口连接到平台 A 型端口、平台仍会接收 BB 事件。 在本例中、没有任何 ALT 模式、

    另一个测试用例是 C 型到 C 型连接、其中平台仅具有 USB 3但没有 DP、平台仍接收 BB。

    这是预期的/正常的吗?

    谢谢

    SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SK、

    对我来说是正确的。 在这两种情况下、交替模式条目失败、但 PD 控制器配置为允许 DP 交替模式条目。

    谢谢、
    Eric