This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:允许的最大抖动

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851363/tlk2501-maximum-allowed-jitter

器件型号:TLK2501

尊敬的团队:

过去10年、我的客户一直在与 TLK2501合作。

在最近的设计中、它们在 PLL 锁定信号方面存在问题。

它们将引脚#41–RX_CLK 连接到 Xilinx ARTIX7 FPGA 的 MMCM 输入。

 

当我们以零下30摄氏度的温度为系统供电时,MMCM 会不时报告 PLL 未锁定,几秒钟后,它会再次锁定。

 

我们怀疑这是一个抖动问题。 FPGA MMCM 输入允许的最大抖动为80ps。

我在 TLK2501数据表中看不到 TLK2501 RX_CLK 输出上的最大抖动(包括所有温度范围)

 

你能提出建议吗?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX_CLK 是与 RXD、RX_ER、RX_DV/LOS 同步的输出时钟。 RX_CLK 是经恢复的串行数据速率时钟除以20。 由于该信号速度非常低(~75MHz)、抖动应可忽略不计。 与 GTX_CLK 的规格相似、RX_CLK 抖动峰峰值 不应超过40ps。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的快速响应。

    请参阅有关此主题的其他问题。

    在我们的应用中、我们仅将 TLK2501用作解串器。 (仅限 RX)

    我们将引脚#41–RX_CLK 连接到 Xilinx ARTIX7 FPGA 的 MMCM 输入。

    MMCM 会不时地在负30度的条件下为系统加电时报告 PLL 未锁定,并且在2-3秒后再次锁定。

     

    在我们的应用中、 此时差分视频输入端没有视频信号–引脚# 53、54 (DINRXP、N)。 视频在加电~30秒后到达、

    但我们在上电时在引脚41 (RX_Clk 信号)处看到时钟信号、TLK2501输入端没有视频。

    时钟频率为125MHz–与我们连接到引脚8–GTX CLK 的时钟相同。

     

    问:

    为什么我们在 RxClk 引脚上看到时钟信号、而输入端没有视频?

       正如我在数据表中看到的–从视频中提取时钟

    2.直到视频到达–它是有效的时钟吗? 在视频到达之前、我可以从此时钟锁定 PLL 吗?

    3. RxClk 信号是否存在差异–TLK2501输入端有无视频?

     

    此致、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在没有输入视频数据 但有 RX_CLK 信号输出的时间段内、您能否确认以下 TLK 引脚的状态?

    • RX_ER
    • RX_DV/LOS
    • LCKREFN

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR:

      您能回答 Rodrigo 的问题吗?

    此致、

    Brian