This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:HD3SS214参考设计原理图(.DSN)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850755/hd3ss214-hd3ss214-reference-design-schematic-dsn

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件: TDP142

我也需要 HD3SS214参考设计原理图(.DSN)和布局文件,。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求、我会将文件发送给您。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    我是否可以获得相同的文件、即 hd3ss214参考电路?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求、我将向您发送设计文件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    感谢您的回复

    我接受了你的友谊

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    我今天可以得到吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了文件、请检查。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    非常感谢

    但我想该电路是1:2、但我需要2:1开关  

    很抱歉,不告诉你乞讨的人...

    我想使用2:1 KVM 切换器、因此请再次帮助我

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有2:1参考、您可以以1:2开关设计为基准、我将回顾您的2:1开关设计。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的  

    我将进行设计并告知您  

    此外、 我还将在开关后使用 tdp142

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我为2:1 KVM 设计 HD3ss214、请检查我的电路、如果我犯了任何错误、请检查

    通知我

    Thankse2e.ti.com/.../KVM_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为 DPEQ0和 DPEQ1提供上拉选项。

    2.我认为您不需要 R57、R58、R75、R76、R92、 R93、但可以将它们保留为占位符。

    DP142不支持 DDC、您可以使 DDC 悬空

    由于所有器件都由 DP 连接器的3.3V 电压供电、您是否计算了总功率要求?

    谢谢

    David