This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:用于8K 监视器的高速多路复用器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856446/hd3ss215-high-speed-mux-for-8k-monitor

器件型号:HD3SS215

大家好、

我客户的应用程序是 Monitor。

但他们希望构建一个8k 的监控器。 HD3SS215RTQR 是否能够支持此功能?

因为我检查 HDMI 数据速率。 对于8k 应用、数据速率高达16Gbps (HDMI2.1)。 HD3SS215只能支持 HDMI 2.0 (6.0 Gbps)、这是正确的吗? 我们是否有合适的器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有多路复用器可以支持8k