This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:PCF8574的替代解决方案

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856220/pcf8574-alternative-solution-for-pcf8574

部件号:PCF8574

大家好、

我的客户正在搜索 I2C 转 I/O 扩展器解决方案。 每个器件的 I/O 要求至少为4个 I/O 端口。 但 I2C 主设备需要控制64个 I2C 从设备。 因此 I2C 扩展器器件必须至少具有6个地址位。

我们似乎没有任何具有6个地址位的解决方案。 因此、您只需检查我们是否有任何替代解决方案或具有6个地址位的未来发展蓝图。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们没有具有6个可编程位的 I2C 从器件。 (路线图上也没有)

    我可以将两种可能的解决方案视为替代方案:

    1) 1)使用 I2C 开关。 您需要一个具有3个可寻址位的 I/O 扩展器和一个8通道开关

    2) 2)动态寻址

    www.ti.com/.../SCAA137

    谢谢、

    -Bobby