This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:如何处理未使用的引脚

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856351/trs3232-how-to-handle-unused-pins

器件型号:TRS3232

尊敬的所有人:

我想问如何处理未使用的引脚。

在 TRS3232的两个输入/输出通道中、没有使用一个电路。

请告诉我如何处理未使用的引脚 DIN、DOUT、RIN、Rout。

我查看了数据表、但没有内容。

我们的客户表示他们需要快速响应、因此如果您能快速响应、我会很高兴。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未使用的 DIN 应拉至 VCC 或 GND。

    未使用的 DOUT、RIN 和 ROUT 可保持悬空。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大